This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1-EVM12V:EVM 尺寸

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474479/lm5146-q1-evm12v-evm-size

器件型号:LM5146-Q1-EVM12V

工具与软件:

嗨、团队:

 LM5146-Q1-EVM12V 的尺寸是多少? 因为我的计算机上没有 AD 或 Cadence。 您能帮忙回答这个问题吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    请参阅 EVM 用户指南。 这可以在产品文件夹和 EVM 工具文件夹中找到。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我无法在整个文件夹中找到此文件(Gerber 文件除外)、因为我无法将其打开。 您可以花几分钟时间向我提供这些信息吗? 客户迫切需要这样做、以确定我们的尺寸是否适合他们的产品。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    Altium 文件位于产品文件夹中的 zip 文件中:

    此外、PCB 尺寸在用户指南中指出、尺寸为80mm x 63mm。 实际解决方案尺寸小于此值。