This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H2201-SP:产品与我们规范的兼容性

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7H2201-SP, TPS2521, TPS1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470368/tps7h2201-sp-product-compatibility-with-our-specifications

器件型号:TPS7H2201-SP
主题中讨论的其他器件: TPS2521TPS1641

工具与软件:

我当前正在尝试为无线接收器 IC ltc4124找到过压保护器件。 我的过压保护阈值为5.6V。 我主要关心的是、因为我的总电流不超过30mA。 那么、如果我在 ltc4124的输出和降压/升压转换器 TPS63901YCJR 的输入之间使用该 IC。 因为降压/升压 IC 的最大电压限制为5.5V。 这款电子保险丝 IC 是否可以正常用于电流消耗如此低的系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zunuran:

    TPS7H2201-SP 是一款适用于航天应用的耐辐射器件、可能不会非常适合您的应用/系统。 您可以在此处找到我们的电子保险丝 产品选择:电子保险丝和热插拔控制器产品选择|德州仪器 TI.com

    谢谢!

    伊丽莎白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能建议一些替代方案吗? 我很难 找到一个 、但我对系统的电流消耗感到困惑。 基本而言、我的系统可在2.7V 至5.5V 之间工作、负载电流最大为30 -40mA 电流调节不是问题。 我只想调节电压。 但我不知道电子保险丝如何满足如此低的电流要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2521对我的系统来说是一个不错的选择吗? 从数据表中我可以看到、我们可以将过流限制在0.5A 到4.4A。 但由于我的系统功耗仅为0.03A 至0.04A、远低于最小过压限制。 我恐怕某些欠流保护情况可能会导致我的系统出现问题(不太清楚)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的早期回复将非常有帮助、因为我需要在今天完成它。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zunuran:

    请使用 TPS16416。 它将电流限制设置为低至30mA

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的推荐。 TPS1641的电流限制范围为0.03A 至1.8A。 由于系统的电流消耗小于30mA、它会影响系统吗? 我的意思是、由于 TPS1641的最低电流限制是30mA、因此如果我的系统在30mA 下消耗电流、那么该 IC 是否会有任何问题、或者它对我来说没问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作正常。 即使您的负载低于30mA、也不会出现任何问题