This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:低占空比

Guru**** 2611205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474505/tps61500-low-duty-cycle

器件型号:TPS61500

工具与软件:

我们正在寻找具有以下规格的 LED 驱动器:
VIN 3至12、20V 更好。
VLED 22V (带100 mA 电流)。
背光应通过 PWM 控制。
决定性标准是低占空比、因此也可以在低电平下控制 LED 电流。 我们已经测试了 TPS61500、并没有走得太远。
是否有替代元件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonas:  

    我是 TI LED-DL 产品线的系统工程师。 我们目前正在开发下一代 LED 驱动器 Nemo 和 Nemo PLUS、这两款产品非常适合您的应用、与现有解决方案相比、同步升压拓扑可以节省外部二极管、并且提高效率。 我想向您展示新器件并聆听您的输入!  

    请问您的应用的终端设备是什么? VIN 是否具有3~12V 的固定选择、或者它是否具有3V 至12V 的大型动态范围?  

    我的电子邮件是 john-shen@ti.com 、希望通过电子邮件讨论获得更好的支持!  

    谢谢!  

    此致!  

    John。