This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:OCP 设置

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473760/tps25751-ocp-setting

器件型号:TPS25751

工具与软件:

您好!

我想了解源 PDO 设置100%/110%/120%/130%以了解峰值电流详细信息。

是否仅用于短时间的浪涌电流设置? 或者该设置也会影响 OCP 的正常状态? 谢谢!

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    每个拉电流 PDO 中的峰值电流字段用于浪涌电流设置(短暂活动突发)。 有关详细信息、请参阅下面的 PD 规格。  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    明白了。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    没问题、我将继续、关闭该线程。 如有其他问题、请打开新主题以更好地进行跟踪!

    谢谢。此致、

    Raymond Lin