This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:与 BQ25758兼容

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25758, TPS26750, BQ25756EVM, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473464/tps26750-compatibility-with-the-bq25758

器件型号:TPS26750
主题中讨论的其他器件: BQ25756EVM、BQ25758和 BQ25756

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在研究 USB C PD 的设置、我发现一些我认为兼容的组件、但可以使用一些建议。  

根据我正在阅读的内容、我想使用 TPS26750来利用其240W 功能。 我正在查找的兼容评估板将 BQ25756EVM 用作兼容的直流/直流转换器。  

我喜欢  BQ25758的一些 BQ25756  不支持的功能、并且希望使用它。  

我注意到  BQ25758的寄存器映射与 BQ25756不同、并需要确保 TPS26750与这两个 BQ IC 兼容。

您能否确认将 BQ25758 与 TPS26750配合使用是否合理。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santiago:  

    您能否详细介绍您希望使用 TPS26750 + BQ25758设计哪种应用?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    理想情况下、该设计具有两种用途。  我想将 BQ25758用作标准电池充电器、但我还想将其与 TPS26750集成、并将该设计用作 USB C 充电器/放电器。 将  BQ25756用于这两种应用会更有意义。 在这两种情况下都要连接电池。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santiago:  

    我已将该线程转发给 BQ 团队以征求他们的意见。 通常、BQ25756用于 DRP (双角色端口)电池充电应用、而 BQ25758更像是直流/直流转换器。 目前、TPS26750仅支持 BQ25756的集成 I2C 控制、而不支持 BQ25758。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来很棒、

    谢谢 Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santiago:

    感谢您耐心等待。 是 BQ2575X 系列的应用工程师。

    对于您的应用、您想要 BQ25758具有哪些功能?

    对于单一类型的电池充电、我建议使用 BQ25756。

    如果您想使用不同的电池节数为多个电池充电、我推荐两个选项。 首先是使用 BQ25758并通过 I2C 选择充电电压。 您将需要一个微控制器来控制快速充电设置、预充电设置、充电电压和终止电流。 第二种方法是将 BQ25756与 FB 引脚上的数字电位器配合使用。 微控制器可以通过控制数字电位器来选择不同的充电电压。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的答复。 对于我想到的应用、这可以是能够与电池电压范围一起工作的 USB C 充电器/充电器。 为此、我想借助  BQ25758通过 I2C 设置 GO 的充电电压、并且根据我的理解、 TPS26750不支持写入电压设置寄存器、需要获得微控制器的额外支持?  BQ25756是否需要配置一个引脚来设置充电电压? 在上下文中、我计划无论如何都在 I2C 总线上安装微控制器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santiago:

    感谢您提供新信息。

    [报价 userid="642096" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473464/tps26750-compatibility-with-the-bq25758/5660184 #5660184"]根据我的理解、 TPS26750不支持写入电压设置寄存器、为此需要获得微控制器的额外支持?

    是的、这是正确的。 微控制器需要写入 BQ25758的充电电压设置、并且在充电完成后终止充电。

    由于 BQ25756需要配置一个引脚来设置充电电压?

    是的、BQ25756引脚上的反馈网络将设置充电电压。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦