This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66430-Q1:查询外部元件选择

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMQ66430-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474544/lmq66430-q1-query-about-external-component-selection

器件型号:LMQ66430-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户有关于 LMQ66430-Q1的以下问题。 您能回答吗?

1.她使用 LMQ66430-Q1进行应用:输入电压为12V、输出电压为7.5V、输出电流为0.6A。

她能否使用下表中的黄色外部元件(除了反馈电容器)? 如果您有任何疑问、敬请告知。

LMQ66430-Q1数据表建议为输出电容器使用 X7R 或更高等级的 MLCC。

她想在其电容器池中使用以下电容器器件、但它是 X7S。 是严格要求吗? 或 X7S、是可以接受的?

CAP-C-C、22UF 25V K X7S 3225 -55TO+125 CL32Y226KAVVPNE  / 三星电子产品

3.根据典型组件表中的建议、最小输入电容为4.7 μ F。  

该器件 在输入端使用了2个4.7uF 电容器。 这是否足够? 还是如图8-1所示、建议使用2x10uF?

CAP-C-C、4.7UF 100K X7R 3225开模  12101C475K4Z2A/Kyocera

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenneth:

    1、是的、这些部件应该可以。

    X7S 可以、如果它们在其应用的运行条件下符合温度特性要求。 DS 中使用这条线路 是因为 X7R 用途更广泛、可在器件的各种工作条件(高温和低温)下始终如一地工作。

    您选择的电容器(CL32Y226KAVVPNE)的降额特性应该可以。

    谢谢!

    Andrew