This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530-Q1:ppm 速率

Guru**** 2610605 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21530, UCC21551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474487/ucc21530-q1-ppm-rate

器件型号:UCC21530-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC21530UCC21551

工具与软件:

您好!

可以从哪里找到此产品的 ppm 速率?

此致

HB.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI HB、  

    但这并不是 TI 喜欢分享的。 不过、该器件的 PCN 比先于死亡者的 ppm 比率更低。 新型 UCC21551还修复了原始 UCC21530设计中存在的许多缺点。

    如果可能、请更新到 PCN 后版本或 UCC21551。 已经吸取了许多经验教训、现在已经作出了改进。  

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean:

    非常感谢您回来、UCC2155x-Q1是的、是的、是的、是一个合适的替代器件。

    请与我分享 UCC2155x-Q1的 ppm 速率吗?

    此致

    哈巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hubert Baierl:

    原 UCC21530已停产。 在去年的 PCN 中、它已经完全更新为更强大、更简单的设计。 所有以前的 PPM 信息现在都是历史信息。 UCC21551的输出与新 UCC21530的输出侧相同、但具有成本优化的5V 输入。  

    修复工作正常、PPM 不再是问题。  

    新设计的一个主要优点是其 tp 与温度系数较低(如下)。 任何竞争对手都无法提供与此性能相匹配的性能、并且它们需要增加10ns 的死区时间、从而降低效率和高频使用。 与 Infineon 相比、TI 器件还具有高电阻 PMOS、因此可提供更低的开关损耗。 最重要的是、TI 投资300mm 晶圆制造、因此我们以更低的成本提供该器件。

    MIT freundlichen grüßen ć,

    Sean

    2EDR9259X

    UCC21551