This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:BQ24090:NTC/TS 读取、启用/禁用充电问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474558/bq24090-bq24090-ntc-ts-reading-enable-disable-charging-issue

器件型号:BQ24090

工具与软件:

您好!
希望大家都很好。

我在 BQ24090上遇到一个意外问题。 我们将用于几款产品、非常感谢您解决该问题。

设计方法:
我用 BQ24090为单节锂离子电池充电。 我 将 NTC (10K @25C、Beta = 3380、靠近电池)连接到 TS 引脚。 每当我想测量电池电压/存在度时、我都会使用 BJT 来短接 NTC。  

测试:
1-将电路板放入热处理室中、测试温度从5C 到65C。  
2-用加热器包裹电池并将板放入其外壳(密封塑料)并加热至65°C。
3-将 NTC 替换为2K 到40k 的电位。

 我尝试了慢速斜升/斜降(~1C/秒)和快速斜升/斜降(~10C/秒)以及使用 BJT (视为以几秒为单位)。

结果:
在所有测试中的结果几乎相同。
上升温度:IC 在~60C (TS 电压=~160mV、NTC =~3.2k)时停止充电。
下降温度:它在~30C (TS 电压=~410mV、NTC = 9.1k)时恢复充电。

问题:
我在数据表中看到的是、BQ24090应该停止使用标准10k@25C NTC (采用 Beta 3370)在(0°C 至45°C)温度范围内充电。


结果与这一事实相矛盾。
另外、在 网站上提供的用户指南(以下链接)中还提到、BQ24090与其他类似的器件在电压~150mV (表示~60C)时停止充电。

https://www.ti.com/lit/ug/sluu392a/sluu392a.pdf?ts = 1739540985781&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ24090%253Futm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_campaign%253Dapp-null-null-GPN_EN-cpc-pf-google-wwe%2526utm_content%253DBQ24090%2526ds_k%253DBQ24090%2526DCM%253Dyes%2526gad_source%253D1%2526gclid%253DCjwKCAiA8Lu9BhA8EiwAag16b3Hd1BXJS3aXyKGnh3m6u9a0I4FDZB2NJbN7IlI_xCiEuK3cwM1mChoCMFsQAvD_BwE%2526gclsrc%253Daw.ds

请验证我应该预期哪个温度为高温阈值。 45°C 或60°C?

迟滞不显著。 但我看到在低至30°C 的温度下有很大的间隙、才能使充电器恢复充电。  
请告诉我您对此有何想法。 因为这对我们来说非常重要。

我希望我已经添加了您需要的所有信息。

如果还有其他问题、我们很乐意回答。

我们非常感谢您做出快速且内容丰富的响应。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 EVM 上进行了检查。  当 TS 高于1245mV 和 TS 低于275mV 时、I 停止充电。 这些阈值对应于 EC 表中所示的0C 和45C。

    以我在热处理室中的经验来看、1C/秒的速度极快。 封闭的乘积达到热平衡需要时间。 我怀疑产品在散热时无法冷却。 重要的不是暗室的设定温度、而是热敏电阻看到的温度。

    此致、

    Mike Emanuel