This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952、具有用于 UL1973合规性的 BQ77216、无需安全关键型软件

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ77216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474278/bq76952-bq76952-with-bq77216-for-ul1973-compliance-with-no-safety-critical-software

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件: BQ77216

工具与软件:

我希望使用 BQ76952电池监测器为低成本48V 电池 BMS 创建硬件架构、以符合最新的 UL1973认证要求、至关重要的是、不需要任何安全关键型软件。 使用 BQ77216作为次级保护器是否足够? 目标将是拥有一个主要与 CAN/蓝牙器件通信的非功能安全 MCU。  

您能否提供有关符合标准的 架构的建议或参考资料? 是否有 TI 代表可以直接与我联系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    如果需要、BQ77216可以用作二级保护器。 在之前的一篇文章中、我提到了一些可能会有所帮助的参考资料。

    此致、
    Alexis