This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:TPS48110提供过压保护

Guru**** 2611195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4811-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474118/tps4811-q1-tps48110-provides-over-voltage-protection

器件型号:TPS4811-Q1

工具与软件:

TI、  

不久前 、Rakesh 已 连续提供了一个使用两个 TPS4811-Q1 实现双向保护的设计。  

摘录"所有这些控制器仅在正向方向提供保护。 您需要以背对背配置连接其中两个以实现双向保护。  

TPS48111-Q1是首选/推荐的备选器件、因为它具有强大的栅极驱动、精确的电流监控和快速短路响应时间。"   

e2e.ti.com/.../tps4811-q1-high-side-bidirectional-switch-mosfet-driver-with-short-circuit-protection

我想知道、 TPS48110是否能够以相同的方式提供  双向电流短路保护和过压保护?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip:  

    是的、此型号也可以按照上述 E2E 帖子中所述的相同方式使用。

    只需说明一点、过压保护不一定像电流检测那样是双向的(通过在一个器件配置中翻转检测引脚来实现)。OV 将仅监控连接点的电压。 TPS4811x 器件不应具有任何低于-1V 的电压。  

    您也可以考虑 TPS4816。 该器件仅通过一个器件即可内置双向电流检测功能、并且还具有 OV 保护。  

    谢谢!

    Sarah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的确认。 非常感谢。 快乐的星期五!