This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:电源控制器解决方案兼容直流输入155V

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474420/ucc28950-power-supply-controller-solution-compatible-with-dc-input-155v

器件型号:UCC28950
Thread 中讨论的其他器件: UCC28780

工具与软件:

您好!

我正在寻找符合以下要求的 TI 电源管理 IC:

・输入电压:65V–155V (具有低至35V 的保持电压)
・Ω 输出:5V、16A (~21A 过流保护)
・效率目标:约90%

我找不到一个直接支持这些规格的 IC。 您能否推荐合适的解决方案(如隔离式直流/直流控制器(例如 UCC28950)或多级降压方法?

非常感谢您提供任何相关的 IC、参考设计或应用手册。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您正在寻找符合您的电源需求的设计、您可以尝试 TI 参考设计库。  以下链接可带您进入 TI 参考设计库搜索引擎。  输入您的输入和输出功率要求、然后按 Enter。  搜索引擎将返回与您的设计需求接近的 TI 参考链接(如果存在)。 https://www.ti.com/reference-designs/index.html

    我已经审查了您的设计要求、相移全桥(PSFB)中的 UCC28950可满足这些要求。  以下链接可为您提供应用手册、其中介绍了使用 UCC28950的 PSFB 的分步设计过程。  https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    如果您希望设计在21A 负载电流下进入过流保护模式、  我建议使用 UCC28950设置峰值电流模式 PSFB 的逐周期峰值电流限制、以便在21A 负载电流下触发。  这可防止本设计在超过21A 的电流时通过主变压器输送能量。

    如果该设计在使用 UCC28950时继续达到逐周期峰值电流限制、则该设计将进入过流断续模式。  有关过流断续模式保护工作原理的详细信息、请参阅 UCC28950数据表。  https://www.ti.com/lit/gpn/ucc28950

    105W 时的功率等级可通过有源钳位反激式(ACF)器件来满足您的效率要求。  TI 有一个 ACF 控制器器件型号为 ucc28780、您可以将其用于此应用。 如果您对该器件有疑问以及/或如何在设计中使用该器件、请在主题标题中的 e2e 中针对 UCC28780重新发布您的问题。  因此、合适的应用工程师可以回答您的问题并帮助您进行设计。 https://www.ti.com/lit/gpn/ucc28780

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、