This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274C65:PWM 输出

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474341/tps274c65-pwm-output

器件型号:TPS274C65

工具与软件:

您好!

我在该器件的数据表上有疑问。  

1kHz 时最大 PWM 频率的规格:

 

下面的波形显示了5%占空比、250Hz 信号、因此脉冲宽度为200µs。

 

 

我们是否能够输出200µs 低+ 200µs 高方波(在2.5kHz 时相当于50%占空比)? 在50%占空比时、芯片可以达到的最高频率是多少?