This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:建议的系统侧仅放电电量监测计

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467276/bq34z100-recommendation-for-a-system-side-discharge-only-fuel-gauge

器件型号:BQ34Z100

工具与软件:

你(们)好、

我目前正在从事一个电量监测计只能观察电池放电周期的项目。 系统有一个内部电池、该电池使用临时外部电池(例如钻孔电池)充电以延长运行时间。

在初始学习阶段、电量监测计可以同时监测充电和放电周期。 但是、由于客户端的要求、外部电池专门用于为内部电池充电、这意味着电量监测计只能在正常运行期间监测外部电池的放电周期。

目前、我一直使用 BQ34Z100EVM 板和 EV2300进行开发。 虽然该电量监测计支持系统侧电量监测、但它依赖于监测充电和放电周期。 遗憾的是、这与我们的应用不匹配。

我们的主要目标是可靠地检测低 SoC、以确保我们在电池达到临界水平之前停止放电。

您能否说明 TI 是否为该应用提供了任何合适的电量监测计?
此外、如果您需要其他详细信息、请告诉我。

提前感谢大家、

此致、

Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    如果我们有一个可能的解决方案、请允许我留出一些时间与我的团队保持一致。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    Bq34z100将适用于该应用、充电完成后发送 RESET 命令、在第二个 OCV 读数时、电量监测应该是准确的。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的及时响应、

    简单地确认一下、BQ34Z100一旦校准、就适合在仅放电应用中的系统侧使用、在这种应用中、当检测到低电量时、经常移除(外部)电池并将其替换为具有相同特性的电池。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、但请让主机在插入新电池时重新刷新黄金映像。

    此致、

    Diego