This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561:LM51561

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473468/lm51561-lm51561

器件型号:LM51561

工具与软件:

您好:

在反激式模式下使用 LM51561的第2个原型板甚至尚未启动。

 如果引脚12高于 UVLO 电平、振荡器不能自由运行吗? 在此电路中、它连接到5V 的输入偏置引脚。

还有哪些可能会出错的地方?

外露焊盘未连接到 GND 平面的情况不太可能。

功率级别有几瓦:主要用于为高带宽电源开关生成浮动栅极驱动偏置电压。

非常感谢您对如何测试/强制它运行振荡器发表任何意见。

只能在 attached.e2e.ti.com/.../LM51561ckt_5F00_for_5F00_TI.pdf 上找到电路的相关部分

-r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PL 请参阅 e2e.ti.com/.../LM51561LAYOUT_5F00_FOR_5F00_TI.pdf 附带的 LM51561 PCB 布局的一部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、robin、

    感谢您的咨询。

    您最好能提供完整的原理图、用于原理图审阅。

    器件有问题吗? 您有一些测量吗? 我想看到 Vin、VCC、UVLO 和 SS 引脚。

    我从原理图中可以看到、软启动电容器非常低、VCC 电容器非常大。 您是否可以尝试使用多个 uF 作为软启动、使用1-4 uF 作为 VCC?

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz:

    我们已根据您的建议更改了 SS 电容器和 VCC 电容器。

    电路不工作。

    振荡器没有启动。

    我检查了 Vcc 输出:4.5V (偏置仅为5V)、SS 也是4.4V

    引脚3是低电平。

    我可以把这些...但"什么都没有"正在进行!

    如果我断开变压器、您仍将使振荡器正常运行、对吧?

    第一行调试应该是为了使部件不受限制地运行振荡器。 这需要很少的器件:SS、RT、当然还有偏置、GND。

    是否芯片未焊接在 RT 或 SS 引脚上? 如果未焊接外露焊盘、会产生什么影响?

    感谢您对该问题的评论。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz:

    人们不禁想到、SS&RT 不能没有焊料、因为 每个都有一些直流电压!

    所以它必须是其他东西。

    在第一,原型,它"工作"但 VDRAIN 是负的..我想, xmfr 连接错误。

    我损坏了这个电路板、因为我们在引脚12有一个错误、需要2个断口和1个跳线...返工后、跳线可能不会与引脚12接触。

    从第2个原型开始。

    它甚至没有开始!

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz:

    好消息:我移除了制造商、然后注意到引脚3有栅极输出...可能是一直都在那里:不驱动 MOSFET 栅极的原因是 R6是开路!

    另一方面、引脚3具有显著的"抖动"...不应出现这种情况。 或者可能是噪声很大。 现在,这是没有任何 xmfr.

    可能引脚7未连接到 GND。

    检查的波形。

    但这种状态确实给了我们什么工作,并使它完全工作...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz:

    呃:一个可怕的错误,我做了没有仔细阅读 DTHOFF 节点操作。

    我在 AGND 上提供了这个软件。

    这就使得抖动打开了!

    现在、我必须移除芯片、切断和的引脚7。 将其跳接至 BIAS (即5Vin 节点)。 重新安装新芯片。

    抖动打开可造成驱动器信号抖动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz:

    第二种想法是、我也可以将 DITHEROFF 引脚保留在 AGND 处-起初我有点困惑、因为我不知道引脚7选择 AGND。

    下面我们继续进行外部连接、看看次级侧如何行为以及初级侧反馈控制。

    我会让你尽快知道。

    R