This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:商用电动工具电池电量监测计

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468475/bq34z100-r2-commercial-power-tool-battery-fuel-gauge

器件型号:BQ34Z100-R2

工具与软件:

您好!

我们正在寻求为我们的移动机器人使用电动工具电池(56V、12Ah 自主园艺工具电池)。 我们希望在配电板上整合电池电量监测计、例如 bq34z100-R2、以提供 SoC、 容量等 我们需要在电池电量耗尽时换掉电池、以便平台能够继续运行。

我们测试了 bq34z100-R2评估板、但似乎 bq34z100-R2最适合集成到单节电池中、以使其能够表征和跟踪其状态(即使类型/容量相同、也不要在电池之间切换)。

您能否告诉我、在此假设中我们是否正确、以及我们的项目是否有更适合的部分?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它可以同时做到这一点。 您需要为新的电池生成黄金映像(配置.gg/.srec/.bqfs)。 然后、在插入新电池时、您的主机将重新刷新黄金映像、它将准备好测量新电池。

    此致、

    Diego