Thread 中讨论的其他器件: UCC21551、 UCC25800
工具与软件:
您好!
我计划将 ucc21551-Q1 用作基于 SiC (SCT018H65G3AG)的 PSFB 的双路隔离栅极 驱动器、建议我如何配置该驱动器、以在200kHz 的频率下实现+18和-3的低侧运行、如果还有任何其他更好的器件、我也可以了解它
谢谢。此致
Swathin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我计划将 ucc21551-Q1 用作基于 SiC (SCT018H65G3AG)的 PSFB 的双路隔离栅极 驱动器、建议我如何配置该驱动器、以在200kHz 的频率下实现+18和-3的低侧运行、如果还有任何其他更好的器件、我也可以了解它
谢谢。此致
Swathin
嗨、Swathin、
该驱动器非常适合您的应用。
栅极驱动器的 VSSA/VSSB 电源轨上的负偏置可通过以下方式实现:
这些方法各有优缺点。 更多详细信息、请参阅 8.2.2.9具有输出级负偏置的应用电路 查阅产品说明书。
此外、可以在产品页面的设计和开发部分下找到"UCC21551原理图和布局设计指南"。
链接: https://www.ti.com/product/UCC21551-Q1#design-development
此设计指南将包含一个检查清单、供原理图用作参考。
希望这对您有所帮助。
此致、
Hiroki
嗨、Swathin、
1. 如果您检查输出波形的上侧 GATE OUT 不会到负侧。 如果从 MOSFET 桥上移除接地连接、下部不会变为负极。 [报价]从原理图中可以看出、低侧输出的探测点似乎以0接地为基准、这会将信号拉至0V。
2. 如果您查看数据表中的原理图、会发现还有一个与 电源并联的电容器如何计算该电容器的值。这个电容器是大容量去耦电容器、为栅极驱动器提供瞬时功率。 50V 10uF MLCC 足以满足此电容器的要求。
此致、
Hiroki
[/quote]
尊敬的 Hiroki:
我还有一个疑问。 根据数据表中提供的公式、一侧所需的总功率为 0.4472W 、但在仿真中、我可以达到的最小值为 1W . 您能检查一下这个问题并告诉我哪里出了问题吗? 齐纳二极管及其限流电阻器(2.4k)的损耗在我的公式中未考虑。
| 1. | 栅极驱动器静态功率损耗(PGDQ) | |||||
| VVCCI | 5. | V. | ||||
| IVCCI | 0.0027. | a. | ||||
| 驱动器上的静态功率损耗 | 0.0135. | W | ||||
| VVDDA | 21. | V. | ||||
| IDDA | 0.0025 | a. | ||||
| VVDDB | 21. | V. | ||||
| IDDB | 0.0025 | a. | ||||
| 驱动器自功耗 | 0.105 | W | ||||
| 栅极驱动器静态功率损耗(PGDQ) | 0.1185. | W | ||||
| 2. | 栅极驱动器开关电源要求(PGSW) | |||||
| VDD | 21. | V. | ||||
| 问题 G | 7.94E-08. | C. | ||||
| Fsw | 200000 | Hz | ||||
| PGSW | 0.66696 | W | ||||
| 3.1. | 输出级上的栅极驱动器损耗(PGDO)线性上拉/下拉电阻器: | |||||
| 卢总统 | 5. | Ω μ A | ||||
| RNMOS | 1.47. | Ω μ A | ||||
| Ron | 5. | Ω μ A | ||||
| R_GFET_Int | 1.14. | Ω μ A | ||||
| ROL | 0.55. | Ω μ A | ||||
| 罗夫 | 1.42. | Ω μ A | ||||
| 线性上拉电阻器 | 0.143146 | Ω μ A | ||||
| 线性下拉电阻器 | 0.176849 | Ω μ A | ||||
| PGDO_HS | 0.047736 | W | ||||
| PGDO_LS+HS | 0.106712 | W | ||||
| 单个驱动器驱动单个 MOS | 栅极驱动器电源的总功率要求= PGDQ+PGSW+PGDO_HS | 0.447216 | W | |||||
| 采取50%容差- 侧栅极驱动器所需的栅极驱动器功率 | 0.670825 | W | ||||||
| 高侧通道() W (每个) | 0.670825 | W | 每个 | |||||
| 低侧通道- W | 2.012474 | W | ||||||
| 初级侧的总功率要求 | 4.024948 | W | ||||||
| 1个驱动器的总功率要求 | 0.670825 | W | ||||||
| 单个驱动器驱动双 MOS | 栅极驱动器电源的总功率要求= PGDQ+PGSW+PGDO_LS+HS | 0.892172 | W | 定制的电源轨 | ||||
| 取50%容差-栅极驱动器 A/B 侧所需的栅极驱动器功率 | 1.338258. | W | ||||||
| 高侧通道() W (每个) | 0.669129 | W | 每个 | |||||
| 低侧通道- W | 2.007387 | W | ||||||
| 初级侧的总功率要求 | 4.014774. | W | ||||||
| 1个驱动器的总功率要求 | 1.338258. | W | ||||||
齐纳二极管具有33mW 的功耗、齐纳串联电阻器测得的损耗为164mW。
| 来运行 | ||
| 输入电流 | 0.041 | a. |
| 驱动器输入电压 | 24.040. | V. |
| 驱动器输入电源 | 0.986 | W |
| RZ 功耗 | 0.164. | W |
| 齐纳耗散 A | 0.033 | W |
| Ron 耗散 B | 0.144 | W |
| 栅极损耗 C | 0.065 | W |
| 二极管耗散 D | 0.013. | W |
| MOSFET 耗散(源极、漏极断开连接) F | 0.094 | W |
| 周围元件总耗散(A+B+C+D+F) | 0.513 | W |
| IC 耗散(总 SURR) | 0.473. | W |
| 开关功耗(总 IC) | 0.513 | W |