This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66430-Q1:EMI 测试数据和放大器;展频

Guru**** 2584745 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ66430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474104/lmq66430-q1-emi-testing-data-spread-spectrum

器件型号:LMQ66430-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户有关于使用此器件进行 EMI 测试的几个问题。 您能帮助回答吗?

辐射 EMI 测量数据是否可在~Ω 500MHz 范围内(最好高达1GHz)提供? 寻求符合 CISPR 25标准

2.如何在开启展频时测量中心频率的方差百分比?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zareef:

    我给你发送了信息。 如果足够了、请告诉我。

    谢谢!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您发送给我。 您能评论一下它们如何根据展频的频率范围影响来测量中心频率的百分比变化吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zareef:

    这张幻灯片是否回答了您的问题?

    谢谢

    Andrewe2e.ti.com/.../BSR_2D00_WV_5F00_LMQ66430_2D00_Q1.pptx