This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:了解 PCGH 和 PDCG 的电气参数

Guru**** 2550930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474452/bq76972-understanding-electrical-parameters-for-pcgh-and-pdcg

器件型号:BQ76972

工具与软件:

与(SLUAAF2)所示的引脚等效图相比、我很难理解表中 PCHG 和 PDCG 引脚的电气参数(6.8预充电(PCHG)和预放电(PDSG) FET 驱动器)。

电压(V (PCHG_ON)、V (PDSG_ON))的含义/来自什么?

查看这2个引脚的引脚等效图、可以看到一个具有30k 串联电阻器的 FET、但它如何与30uA (典型值)(30k * 30uA = 0、9V)的灌电流规格相匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas:

    引脚等效图显示了内部电路的简化版本、因为进一步的详细信息会是专有的。  

    电压(V (PCHG_ON)、V (PDSG_ON))的平均值/来源于什么?

    V (PCHG_ON)、V (PDSG_ON)是当这些引脚处于‘"开通"状态以驱动 PCHG FET 和 PDSG FET 时我们预计在这些引脚上看到的电压。  ‘Test Conditions (测试条件)"显示通常在列出的条件下的值。

    有关预充电/预放电模式的更多信息、请参阅 第7.7.5.2节预充电和 PREDISCHARGE 模式 来自 数据表的公式、和  首选  2.3.2.1预充电模式 5.2.3.2.2 PREDISCHARGE 模式 找到

    此致、
    Alexis