This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610EVM:BQ24610EVM

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474541/bq24610evm-bq24610evm

器件型号:BQ24610EVM

工具与软件:

您好!

我刚刚收到了用于 BQ24610EVM 的评估板、我即将对其进行测试。 我计划将高达24V 的直流电源连接到电源1、但我意识到端口标记为 ACPWR。 我想问一下、将直流输入连接到此端口是否可行。 此外、我不打算连接负载2和电源2、我可以将单节4.2V 锂离子电池连接到负载2吗?

P.S 我计划设计一个具有该芯片的单节4.2V 锂离子电池充电器。 我的充电电流为10A、充电电压为4.2V、电路输入电压为24VDC。 我不会利用系统特性、因此 BATDRV 将悬空。

期待收到您的回复。

此致、

TEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tee:

    [报价 userid="633572" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474541/bq24610evm-bq24610evm "]我刚刚收到 BQ24610EVM 的评估板、我即将对其进行测试。 我计划将高达24V 的直流电源连接到电源1、但我意识到端口标记为 ACPWR。 我想问是否可以将直流输入连接到此端口。

    是的、这需要是直流电源。 标签有点令人困惑、但这应该是直流电、而不是交流电。 很抱歉打断您的讲述。

    [quote userid="633572" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474541/bq24610evm-bq24610evm 而且、我不打算连接负载#2和电源#2、我可以将单节电池4.2V 锂离子电池连接到负载#2吗?

    您将需要更改 VFB 电压分压器以支持4.2V 电池。 如果您的电池没有热敏电阻、则需要在 TS 和 PGND 之间连接一个10k Ω 的电阻器。

    [报价 userid="633572" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474541/bq24610evm-bq24610evm ]P.S 我计划用该芯片设计一款单节4.2V 锂离子电池充电器。 我的充电电流为10A、充电电压为4.2V、电路输入电压为24VDC。 我将不使用系统功能、因此 BATDRV 将悬空。

    可以、如果不需要 SYS 负载、则可以将 BATDRV 保持悬空。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    感谢您的快速响应。 为了测试评估板、建议的设备是否具有灵活性? 电路的某些部分是否可以保持未连接状态? 我注意到有建议将电源1设置为 0V±100mVDC、5.0±0.1A、将电源2设置为 0V±100mVDC、1.0±0.1A、我们为什么这样做?

    此致、

    TEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tee:

    [报价 userid="633572" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474541/bq24610evm-bq24610evm/5659729 #5659729"]我注意到有人建议将电源#1设置为 0V±100mVDC、5.0±0.1A 并将电源#2设置为 0V±100mVDC、1.0±0.1A、为什么要这样做?

    这只是一项功能检查。 交流适配器检测阈值一节对此进行了介绍。

    感谢您的快速响应。 为了测试评估板、建议的设备是否具有灵活性? 电路的某些部分是否可以保持未连接

    是的、只需要输入电源、电池和用于 TS 到 GND 连接的10k Ω 电阻器。 确保更改电阻分压器以支持4.2V 电池调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。