This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27545-G1:询问 BQ27542上的 Ra 表和 SOH 计算

Guru**** 2585635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474532/bq27545-g1-inquiry-about-ra-table-and-soh-calculation-on-bq27542

器件型号:BQ27545-G1

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我有关于的一些技术问题 BQ27542 电量监测计、具体与相关 Ra 表计算 SOH 异常 SOH 计算。

  1. 在计算时 Ra 表 是否可以确认 采样周期 显示了 BQ27542吗? IC 有什么 中断 消减噪声的方法? 什么是 SAR ADC 采样方法 使用? 例如、它是否会获取多个样本(例如、5个读数)并对其求平均值?

  2. 在实际使用中可能 I2C (SCL、SDA)信号线上的噪声干扰 原因 SOH 读数异常

  3. 根据 TRM , SOH 的计算公式为: FCC( 25°C、SOH 负载 I )/ DesignCapacity ()

    此公式在期间应用 放电 ,但是一个 充电期间使用的不同计算方法

    怎么样 计算得出的 FCC (25°C、SoH 负载 I) 以及它与的关系 SOH 负载 I 设置

               

如果您能提供任何见解或指导、我将不胜感激。

此致、