This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21550-Q1:低压侧的 DIS 端电压波动

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21550, UCC21551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473484/ucc21550-q1-dis-end-voltage-on-the-low-voltage-side-fluctuates

器件型号:UCC21550-Q1
"主题"中讨论的其他器件:UCC21550UCC21551

工具与软件:

您好!

高压侧的噪声是否存在传播以及低压侧的 DIS 端电压波动的事件?


在验证期间、由 UCC21550驱动的 FET 会错误地停止。
在分析中、DIS 端子电压从1V 波动至2V、栅极电压降至 LO。

请确认此类事件是否由于 FET 侧的噪声而发生。

BR、

Taku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taku

    这是可能的、具体取决于系统的噪声、栅极驱动器周围的电路和布局。

    首先、UCC21551产品页面上发布了原理图和布局应用指南。 我目前也在为 UCC21550发布此器件、但是 UCC21551是同一器件、唯一的区别是使能引脚。  

    链接: https://www.ti.com/product/UCC21551#design-tools-simulation 

    如果您可以共享原理图、布局和波形、这些将帮助我进一步深入探究这一点。

    谢谢!

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、本田-桑、

    感谢您的答复。 我们将会询问原理图、布局和波形、然后回复您。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!

    期待听到您的反馈。

    此致、

    Hiroki