This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758:测试和测量用例、限制浪涌电流。

Guru**** 2550930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756EVM, BQ25756, BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472265/bq25758-test-and-measurement-use-case-limiting-inrush-current

器件型号:BQ25758
主题中讨论的其他器件:BQ25756BQ25756EVM、、

工具与软件:

我有两个 BQ25756EVM、一直在研究一个 T&M 用例、其中一个用作 CV 源、另一个用作 CC 接收器、取代了有源电子负载/线性 FET。  我原本想将其用于汽车 USB 集线器测试、但由于灌电流侧缺少隔离、因此很难实现。  我们正在研究如何使用它们来测试汽车电子模块/保险丝盒、并将其从12-14V 扩展到24V/48V 架构。  如下图所示。

几个问题:

1. BQ25768是 BQ25756的正确替代器件。  我们不需要特定电池功能、我们只需要使用 CV 拉电流(REV 模式)和 CC 灌电流(充电模式)。  这些将替代当前电源和有源电子负载设置。   

2.您可以建议使用能够限制浪涌电流的高侧开关/FET 组合。  DUT 本身可能具有高侧负载开关控制器。借助 BQ25756EVM、即使 EVM 处于高阻态模式、VIN 电容器也会跳闸硬短路限制。  理想情况下、我们应该在 DUT 和 CC BQ 之间有一个负载开关、让电容器可以在 BQ 处于高阻态模式时充电、然后一旦充电、我们就可以启动 CC BQ。  

3. 是否有适用于20-50A 电流的更高电流设计的参考设计?  这将是 T&M 的用例、因此成本不那么重要。   

谢谢!  

Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eli、您好!

    感谢您的配合。

    1.是的、如果您在寻找直流/直流转换器、BQ25758是 BQ25756的正确替代产品。

    2.可以通过将 CV BQ25758的 IOUT 寄存器设置为低电平来降低 DUT 的浪涌电流吗? 对于高侧开关控制器、我推荐 TPS4800。 为了限制浪涌电流、我建议使用 RC 滤波器来减慢高侧 FET 导通时间。

    3.是否可以并联使用多个 BQ25758? IC 将在 CC 模式下并行正常工作。 IC 将在 CV 模式下正常并行工作、但在低功率级别下不会均等共享电流。 另外、建议在 BQ25758的输出电流大于7A 时采用外部栅极驱动。

    请告诉我这些建议是否对您有用。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan

    感谢您的详细答复。

    我想我要试试 TPS4811、它会带预充电 FET 以及 RC 限制功能。  其中一些 DUT 是配电盒、一个输入、多个输出、因此最好尝试限制负载侧的浪涌电流。  谢谢、我订购几块评估板、然后继续进行设计。

    -Eli