This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《UCC5390:SiC 栅极驱动器设计问题》。

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5350, UCC5310, UCC5390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473160/ucc5390-sic-gate-driver-design-questions

器件型号:UCC5390
主题中讨论的其他器件:UCC5350UCC5310

工具与软件:

我希望你做得好。

我使用 UCC5390S 设计了一个 FET 驱动电路、但我目前遇到严重的 FET 振铃、正在寻找解决方案。

  1. 我正在考虑移除推挽电路。 您能否确认 UCC5390S 是否能够驱动两个 FET? 数据表指出灌电流为10A。
  2. 我认为、使用 UCC5350M 米勒钳位 IC 有助于缓解这一问题。 但是、每个 FET 是否需要使用一个 IC?
  3. 如果您对解决此问题有任何其他建议、我将不胜感激。

提前感谢您的支持。

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tae、

    高侧 FET 振铃是高侧寄生漏极电感、相电容和高侧 FET 跨导的组合。 您可以通过使用较低的驱动强度或添加栅极电阻来减慢高侧 FET 的导通速度、但这是一种能效很高的方法。

    在我的设计中、我能够在电源轨上使用电解电容器、这些电容器能够提供足够的串联电阻以将 LC 振荡电路抑制在谐振以下。

    一种更昂贵但更常见的解决方案是使用跨导较低的 SiC FET。 这些器件在导通时通过其饱和区域(Vds 上升时间)时的正常硅 FET 具有1/10的 GM。 您还可以使用现有硅 FET 的更便宜、更高的 Rdson 版本。 基本上、您要尝试避免的是在高侧打开时生成寄生 Colpitts 振荡器:

    Colpitts 振荡器:

    此外、如果您有 BJT 图腾柱输出缓冲器、则无需如此出色的栅极驱动器(17A)。 您可以使用 UCC5310 (2A)、由于输出级经过缓冲、内部输出级并不重要。 如果您放弃 BJT 图腾柱、则应使用 UCC5350或 UCC5390。 也可使用 UCC5310;这相当于使用更高的外部栅极电阻和更强的栅极驱动器。

    您是否具有开关节点的任何波形? 我可以帮助您根据振荡频率设计阻尼电路。 我必须知道 FET 器件型号。

    下面比较了与具有5欧姆栅极电阻的 SiC FET (STW78N65M5)的相同电路中的导通谐振与具有5欧姆栅极电阻的 SiC FET (C3M0015065D)和 UCC5350:

    硅 FET:

    碳化硅 FET:

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    下面的波形显示了 FET 栅源(G-S)信号(C3)。
    我目前使用的是 SiC FET、特别是 IMZA65R015M2H (Infineon) .

    此外、如果我从原理图中移除推挽电路、则可以使用 UCC5350M 但呢?

    非常感谢您对此提供建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tae、

    如果这已经是 SiC FET、我建议您的下一步是重新访问高压去耦网络以抑制电源振铃。 当电源出现振铃时会对开关节点短路。

    您当然可以引脚对引脚交换 UCC5390和 UCC5350。 不过、UCC5390是一种性能更强的器件。

    -肖恩