This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79731-Q1:此问题有关 BQ79718-Q1 (不通过上述器件型号提供)

Guru**** 2585135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471473/bq79731-q1-this-question-is-about-bq79718-q1-not-available-via-part-number-above

器件型号:BQ79731-Q1
Thread 中讨论的其他器件:BQ79718-Q1

工具与软件:

您好!

在" bq79718_sample_code_1.4 "通过安全资源获得、位于"Source/ sys_main.c "、功能" 主电源 "、有以下代码:

...

WriteReg (0、 0xC00 、0x94、1、FRMWRT_ALL_W);
WriteReg (0、 0xDFF 、0xA3、1、FRMWRT_ALL_W);
WriteReg (0、 0x83E 、0x14、1、FRMWRT_ALL_W);
WriteReg (0、 0xDFF 、0x00、1、FRMWRT_ALL_W);

...

但是、上述用作函数"WriteReg"的第二个输入参数的寄存器偏移值(粗体)根本无法在 BQ79718-Q1 TRM 中找到。 上述4行代码将如何配置或控制 BQ79718-Q1实现该功能?

请提供建议。 谢谢。

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    该部分代码是意外产生的、用于调试。 在示例代码的下一个修订版本中、此错误将被删除。  

    此致、

    Anthony Pham