This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:有关 BQ27542上的 Ra 表计算和 SoH 计算的查询

Guru**** 2585915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474534/bq27542evm-inquiry-about-ra-table-calculation-and-soh-calculation-on-bq27542

器件型号:BQ27542EVM

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我有关于的一些技术问题 BQ27542 电量监测计、具体与相关 Ra 表计算 SOH 异常 SOH 计算。

  1. 在计算时 Ra 表 是否可以确认 采样周期 显示了 BQ27542吗? IC 有什么 中断 消减噪声的方法? 什么是 SAR ADC 采样方法 使用? 例如、它是否会获取多个样本(例如、5个读数)并对其求平均值?

  2. 在实际使用中可能 I2C (SCL、SDA)信号线上的噪声干扰 原因 SOH 读数异常

  3. 根据 TRM , SOH 的计算公式为: FCC( 25°C、SOH 负载 I )/ DesignCapacity ()

    此公式在期间应用 放电 ,但是一个 充电期间使用的不同计算方法

    怎么样 计算得出的 FCC (25°C、SoH 负载 I) 以及它与的关系 SOH 负载 I 设置

               

如果您能提供任何见解或指导、我将不胜感激。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    1.我在下面附上了阻抗理论的文档、可以更好地解释 Ra 表的计算方式。 第一个采样周期发生在最后一次放电500秒后、并根据 DOD 进行变化。 就采样方法而言、它获取细胞电阻的点并将它们与细胞数据库(又名 chemID)进行比较、以帮助它预测当前 SOC。
    - Impedance Tracking 的应用报告,第4页
    https://www.ti.com/lit/an/slua364b/slua364b.pdf?ts = 1739549985142&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    通常情况下、如果您的电路板布局具有很近的接地平面并且作为差分对正确布线、那么您应该看到任何具有 SOH 读数的接口。 I2C 是一种可靠的协议

    是的、SOH 在很大程度上基于放电、而不是很大程度上取决于充电周期(算法可以注意到、如果在相同设置下为电池充电所需的时间少于电池的容量会降低、这意味着电池具有较低的 SOC)。 但通常在放电期间采用 SOH、并将其与 ChemID 进行比较、以查看其放电曲线应该是什么样的。 我会阅读上面提到的文档、以便更好地了解阻抗跟踪算法的工作原理。


    此致、
    艾伦