This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:VCC 等级/VCCStartSelf

Guru**** 2583895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474260/ucc256404-vcc-rating-vccstartself

器件型号:UCC256404

工具与软件:

嗨、团队:

数据表指定了 VCC 的最高建议运行条件为26V。

同时、VCCStartSelf 超过建议的运行条件。

我们应该如何解释这些规格?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、您好!

    使用高压启动时、VCCStartself 可以在25V 至28V 之间出现。

    但是、如果您使用外部电源施加 VCC、则 VCC 的建议最大电压为26V、仍低于 VCC 的 ABx 最大额定值30V。

    此致

    Manikanta P