This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897A 占空比问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473614/ucc2897a-ucc2897a-duty-issue

器件型号:UCC2897A

工具与软件:

大家好、我有两个问题要问:

随附的图显示了不同负载条件下测得的波形。 在中等负载条件下、输出占空比似乎受限且不稳定。 在轻负载或重负载条件下不会发生该问题。 看起来不是由 CS 引脚或 VDD 保护引起的。 您对检查点有什么其他建议吗?

目前、在中等负载/重负载条件下、输出电压会下降且无法恢复至设定电压。 这可能是由于环路补偿中的直流增益不足造成的吗?

谢谢!
JJ.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它着眼于中等负载、脉冲宽度正在发生变化、这可能是由于环路稳定性没有足够的相位裕度。 您需要 根据波特图的测量调高相位裕度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    感谢您的答复。 目前、ACF (正向)输入电压范围相当宽(从25V 到120V)、占空比范围为70%到10%。 我曾尝试通过 SLUA535中的步骤来调整补偿网络、但仍无法获得适当的相位裕度(PM)和增益裕度(GM)。 对于如此宽的输入电压范围、您是否有任何建议的调优步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的当前波特图是什么样子的? 您的原理图是什么? 您做了哪些调整?您是如何调整的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们是否有可能通过电子邮件传达更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。