This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:电源管理

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25638, BQ25185, TPS61200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471327/bq25570evm-206-power-management

器件型号:BQ25570EVM-206
主题中讨论的其他器件:BQ25570BQ25638BQ25185TPS61200

工具与软件:

您好!

我正在从事一个涉及的项目 太阳能收集装置 以下规格:  电源输出: 500mW、   电压: 5V 和  电流: 100 mA

我正在寻找 IC 来进行电源管理  可以高效管理此电源来为进行充电 移动电源 . 在我的研究中,我遇到了 [BQ25570]  并希望确认它是否适合我的应用。

您能否告知:

  1. 该 IC 是否适合我的用例?
  2. 是否有更高效地进行低功耗太阳能充电的替代 IC?
  3. 为实现出色性能、是否需要考虑任何设计注意事项?

感谢您的时间和指导。 期待您的答复。

谢谢!

Parvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parvin:

    BQ25570是支持5.5V 电池的升压转换器。 根据您的电池、我认为5V 的输入升压不会让您达到电池电压。 您可以将 VINDPM 与 BQ25638结合使用、网址为: https://www.ti.com/lit/an/sluaaz6/sluaaz6.pdf

    另请查看 BQ25185。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    非常感谢您的答复。

    我有一个关于使用太阳能电池板充电的问题。 在充分的阳光下(1太阳)、我的太阳能电池板可提供5V 电压。 如果我使用 BQ25185、最小输入电压要求为3V、这可以 在大约0.5sun 时获得。 这是否意味着如果电压降至3V 以下、电池将无法充电? 另一方面、BQ25570在低至100mV 的输入电压下工作。 这是否意味着即使功率很低、仍然可以为电池充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25185是一款线性充电器、除了满足最小输入电压要求外、还要求输入电压大于电池电压。

    BQ25570具有600mV 的冷启动电压、以便进行正常的升压操作。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Mike、  

    对于电源管理元件、我考虑将阻断二极管、MPPT 控制器(如 FVOC)、电池充电器 IC (BQ25638)、直流/直流转换器(TPS61200)和移动电源作为负载。 我想确认 BQ25638是独立处理 MPPT 控制、还是需要单独的 IC。 您有什么建议吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25638没有显式 MPPT 控制。 请参阅随附的应用手册以使用 VINDPM 实现 VINDPM: https://www.ti.com/lit/an/sluaaz6/sluaaz6.pdf。如果使用这种方法、您应该不需要 MPPT 控制器。

    此致、

    Mike Emanuel