This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:无需安全关键型软件即可支持符合 UL1973标准的48V 电池硬件架构

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474096/bq76952-support-for-48v-battery-hw-architecture-for-ul1973-compliance-with-no-safety-critical-software

器件型号:BQ76952

工具与软件:

我希望使用 BQ76952电池监测器为低成本48V 电池 BMS 创建硬件架构、以符合最新的 UL1973认证要求、至关重要的是、不需要任何安全关键型软件。 是否有办法使用 HW 来提高 BQ76952的诊断覆盖率? 使用两个 BQ76952实现冗余有什么想法吗?  

您能否提供有关符合标准的 架构的建议或参考资料? 是否有 TI 代表可以直接与我联系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    以下参考设计可能可用于48V 电池 BMS 设计:
    1. https://www.ti.com/tool/TIDA-010208
    2. https://www.ti.com/tool/TIDA-010216

    我们所有器件通过的认证列在 此处。 我们的器件涉及到各种各样的应用。 我们的客户通过了多种标准、因此我们不满足单一标准、也不满足任何特定标准。

    第11.1节诊断概述 中的 解释了有关我们的器件可提供哪些诊断功能的更多信息。  

    Unknown 说:
    关于使用两个 BQ76952实现冗余有什么想法吗?


    我们看到客户偶尔会提出这样的想法、但我们自己并没有提供参考设计。  

    TI 代表将与您联系。

    此致、
    Alexis