This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798在备用模式下使用 PMID 作为系统负载时、是否可以检测 PMID 引脚中的短路?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474241/bq25798-bq25798-when-using-pmid-as-a-system-load-in-backup-mode-is-it-possible-to-detect-a-short-in-pmid-pin

器件型号:BQ25798

工具与软件:

你好

这是关于应用 BQ25798的问题。

我要应用下图所示的系统电源块。

输入功率:12~24V 适配器

输出功率:

系统负载1:24V、40mA (PMID)
系统负载2:3.3V 300mA (SYS)

在没有输入功率的备用模式下、应同时为系统 LOAD1和2供电。

详细的问题
1)是否可以使用12~24V 充电适配器为14.8V (4芯)电池充电?

2)我是否可以在备用模式下同时为系统 LOAD1 (PMID 引脚)和系统 LOAD2 (SYS 引脚)提供24V 电压、而无需充电?

2-1)在备用模式下为系统 LOAD1 (PMID 引脚)提供24V 电源时、我是否可以检测到短路?

2-2)我是否可以在 PMID 引脚短路时检测短路? BQ25798如何检测短路并作为软件或硬件通知我?

3) 3)在备用模式下、我是否应该应用额外的降压 IC 来为系统 LOAD2 (SYS 引脚)提供3.3V 电源?

  如果需要添加降压 IC、请告诉我原因。

谢谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonghyo:

    关于1、是的。

    关于2、是对 PMID。  电池放电时、V (SYS)= V (BAT)和 MINSYS 电压中的较高者。 SYS 之后将需要一个3.3V 直流/直流转换器。

    关于2-1和2-2、在备份(OTG)模式下、这是唯一可用的短路保护

    1.逐周期电流限制

    2. OTG 欠压保护(OTG_UVP)

    3. 系统短路保护(VSYS_SHORT)

    启用 BAT 放电电流钳位、以在反向模式下钳制转换器的电池电流。

    关于3、是的。  只有一个直流/直流转换器可在正向/充电或反向/OTG/备用模式下运行。  因此、只能调节一个节点、SYS/BAT 或 VBUS/PMID。  即使如此、 在电池放电时、NVDC 架构也要求 V (SYS)= V (BAT)或 MINSYS 电压的更高。

    此致、

    Jeff