This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:没有电池时无法正常工作

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474416/bq24610-not-working-properly-without-battery

器件型号:BQ24610

工具与软件:

大家好、我使用的是 BQ24610RGER 以及数据表中的参考原理图、但我注意到在未连接电池时电路无法正常工作。 输出端有大量的噪声、而连接到 ACDRV 的 MOSFET 持续开启和关闭、可能是在尝试检测电池。 此外、PG 信号闪烁速度非常快。

我还注意到、当电压低于编程的充电电平时会发生这种振荡。 如果电压高于该阈值、则振荡停止。

是否有人知道此控制器是否可以在没有电池的情况下工作、或者我是否丢失了某些东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejano、

    您能否提供原理图?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅当启用 CE 时才会出现问题。 如果禁用充电、MOSFET 将持续启用 并且没有振荡。