This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:是否有可用于启用和禁用 BQ25792电池充电器上的 SYS 输出的控制信号?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474119/bq25792-is-there-a-control-signal-that-i-can-use-to-enable-and-disable-the-sys-output-on-bq25792-battery-charger

器件型号:BQ25792

工具与软件:

我看到 引脚13上的 CE_N 可用于启用和禁用 BAT 输出引脚。 是否可以使用外部信号启用和禁用引脚25上的 SYS? 如果不是、是否有一个可用于切换以控制 SYS 的寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    EN_HIZ 位=1且 ILIM_HIZ = GND 禁用转换器、但开启 BATFET 已满、因此 SYS=BAT。  遗憾的是、没有位可用于禁用 SDRV 引脚、从而使 shipFET 关断以断开电池与 SYS 的连接。  

    此致、

    Jeff