This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:SLUA618A 图40中的源电阻值

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474415/ucc28950-source-resistor-value-in-figure-40-of-slua618a

器件型号:UCC28950

工具与软件:

您好!

请告诉我 SLUA618A 中的图40、具体来说是关于连接到每个 FET 的源电阻器的作用。

https://www.ti.com/lit/ml/slua618a/slua618a.pdf

根据我的理解、这些电阻器用于振铃抑制、死区时间控制、电流感应和栅极驱动电流限制

您还能否提供有关为该电路推荐的典型电阻值的指导?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    过去、为了保护 FET 驱动器免受过流影响、电阻器与栅极驱动器串联。  之后、电阻器与栅极串联的电阻器栅极串联、以减少 FET 导通和关断时的振铃。  Q = 1/R*(L/C)^0.5。  R 越大、Q 值越小

     

    查看作者所画的电路时、他会为每个 FET 使用快速关断 PNP 晶体管、并将一个电阻器连接到 FET 的源极、将 PNP 集电极连接到栅极驱动变压器。  这应该能够减少 FET 导通和关断时的栅极驱动器振铃。  这也可能会对 FET 导通和关断电流造成电流限制。

    目前大多数栅极驱动器的电流受限、因此无需调整该电阻器的大小来保护栅极驱动器。  但是、如果使用没有电流限制功能的旧版栅极驱动器、则需要根据最大栅极驱动器调整 R 的大小。  该公式用于估算正向二极管压降、晶体管的 Vbe 约为0.6V。

    R =(Vgate-0.6V)/(Idrive 最大值)

    现在、您如何调整栅极驱动电阻器的大小。  大多数工程师通常会添加大约2至10欧姆的电阻、以抑制可能的振铃。

    如果出现振铃、则会增大 R。 如果没有振铃、则不会调整 R

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

     

    此致、