This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546A24A:地址选择

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474490/tps546a24a-address-selection

器件型号:TPS546A24A

工具与软件:

您好!

我想知道如何为 TPS546A24ARVFR 计算用于 PMBus 寻址的电阻。

由于我们有两个地址选择选项、因此我们使用连接到 AGND 的电阻器选项。

谢谢

Sathya Shree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    表7-14和7-15概述了 PMBus 地址的选择  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps546a24a.pd#page=42 

    7-14概述了如何选择电阻分压器代码来选择同步配置(IN/OUT)和交错选项(如果是单相器件)。

    如果您仅使用一个接地电阻器、则分压器代码为"None"  、它会选择自动检测具有0度相移的同步输入/同步输出、且 PMBus 地址范围为10h (16d)至1F (31D)  

    表7-15概述了根据分压器代码选择的"范围"选择特定地址的电阻接地代码。

    因此、如果您想选择地址1Ah (26D)而不带分频器 (范围16d - 31d)、请按照表7-15中的中间列向下移动至1Ah (26d)、此时您将发现这需要一个电阻器至接地代码10。

    表7-17涵盖电阻器接地代码0-7、而表7-18涵盖电阻器接地代码8-15

     顶部水平显示了接地电阻代码、直接下方的接地电阻值(以欧姆为单位)以黄色突出显示。

    继续来看上面的示例、代码10列出了31600Ω 或31.6kΩ 的接地电阻

    该突出显示的接地电阻值下方的电阻值是用于选择最左侧列出的电阻分压器代码的顶部电阻值。

    例如、如果您要将单相转换器配置为 SYNC_IN 具有120度相移、则应选择 电阻器接地代码10下的电阻分压器代码4。

    按照代码10下的顶部电阻器值向下至分压器代码4、我们找到顶部电阻器值48700Ω 或48.7kΩ。

    如果您要选择20h 和2Fh (32d - 47d)之间的地址、则必须使用电阻分压器。