This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17578Q3A:CSD17578Q3A

Guru**** 2586995 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17578Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473548/csd17578q3a-csd17578q3a

器件型号:CSD17578Q3A

工具与软件:

大家好、我想在我的设计中使用 CSD17578Q3A。 数据表中有两个器件型号 CSD17578Q3A 和 CSD17578Q3AT。 它们的价格不同。 它们之间有什么区别? 我发现 CSD17578Q3AT 的工作温度为-55~150℃。 CSD17578Q3A 的工作温度是多少? 除此之外、它们之间是否有其他的区别?

谢谢你。

此致、

Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、

    感谢您关注 TI FET。 CSD17578Q3A 和 CSD17578Q3AT 是相同的 FET。 唯一的区别是卷带尺寸和数量(2500对250)。 两个器件型号的数据表相同。 工作温度范围为-55°C 至+150°C。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、ñ o

    非常感谢您的答复。

    此致、

    Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您!