This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:当 VIN=0V 时、CAN EN/UVLO 引脚被驱动至3.3V

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474161/lm5164-can-en-uvlo-pin-be-driven-to-3-3v-when-vin-0v

器件型号:LM5164

工具与软件:

运算放大器数据表摘录、

"电源设计人员可将 EN/UVLO 驱动为逻辑信号驱动的使能输入、或直接将其连接到 VIN"。

我计划通过微控制器的 RC 网络将 LM5164的 EN/UVLO 引脚驱动至0V 和3.3V、但可能存在 VIN 为0V 的情况。 当 VIN=0V 时、将 EN/UVLO 引脚驱动至3.3V 是否安全? 一些 TI 降压转换器指出 EN 引脚电压绝不能高于 VIN + 0.3V、因此我只是想确保 LM5164不会受到此问题的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonios:

    请查看 EN/UVLO 引脚的建议运行条件和绝对最大额定值。 上市情况。 由外部逻辑信号驱动的 EN 应适用于您的场景。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Arpita!