This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63608:RFB

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468225/tpsm63608-rfb

器件型号:TPSM63608

工具与软件:

大家好、团队成员:

根据数据表、RFBT 建议为100k。

是否可以为反馈电阻器保持更高的电阻值?

谢谢!

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYNC/MODE 引脚上拉建议的电阻也是如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    对于 RFBT、只要电阻小于1M Ω、就可以使用更高的电阻。 我仍然建议将其保持在几百千欧的低范围内、因为较高的电阻会使其更容易受到噪声的影响。

    对于 SYNC/MODE、建议将其自身保持接近100kOhm。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan、

    因此、使用的 RFBT 和 RFBB 值可使用100K 欧姆、与表8-1类似

    但是、要生成1.05V、RFBB 必须为2m Ω/开路。

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    对于1.05V 的 情况、我建议将总串联电阻保持在1M 以下。 因此、RFBT = 20K-40k、RFBB = 400K-800k 范围内的值可以正常工作。  

    不过、如果您不需要1.05V 的确切电压、可以让 RFBB 处于开路状态、以获得 VOUT = 1V。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下是否为1.05V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    我将暂时结束该主题帖。 如果需要进一步的帮助、请随时重新打开。

    此致、

    Niranjan