This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:VAC 输入线路保护

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473738/bq25750-vac-input-line-protection

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件:EV2400

工具与软件:

您好、TI 团队:

当我在以下条件下测试充电器板时、IC 烧毁。

- VBAT 端口:开路(未连接电池)

- I2C:将 EV2400与笔记本电脑相连

- 充电器板:无电源状态

- VAC 端口:通过电源连接至48V 直流电压源(活动)。

将有源48V 直流插孔连接到充电器板时、IC 便被烧。

正如您已经知道我的充电器板 原理图、VAC 线路没有很大的电容(小于~2uF)

此 场景 (连接有源 VAC 线路)是一个常见用例、需要反复测试以确保可靠性。

1.您以前见过类似的案例吗?

2.您对保护输入线路和 IC VAC 端口有什么建议吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    1.我见过类似的情况,电池发生了这种情况。

    2.我已经浏览过您的原理图、并且有一些关于 ACFET 的建议:

    • 您需要一个齐纳二极管来钳制 ACDRV 和 ACSRC 之间的电压。 (ACSRC 是连接到 ACFET 源极引脚的节点)
    • 我建议调整 ACDRV 上的 RC 滤波器。 我推荐以下内容:
      • 将 R104替换为10Ω 电阻器。
      • 在 ACSRC 和 ACDRV 之间安装一个10nF 电容器。
      • 您可以移除由 R103和 C123形成的当前 RC 滤波器。

    我还有一些关于保护 IC 不受电池插件影响的建议:

    • 将 R105替换为10Ω 电阻器。
    • 在 BATSRC 和 BATDRV 之间安装一个10nF 电容器
    • 您可以移除由 R114和 C128形成的当前 RC 滤波器。

    请告诉我这是否对您的项目可行的解决方案、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议 Ethan、

    我将应用以下解决方案

    -输入连接器 TVS 二极管(如 SMAJ78CA)

    -用于 L-C 滤波器的输入电感器(如 XAL1060-401)

    - VACFET 和 VBATFET 栅极电阻器( 10Ω),在源极和栅极之间有10nF 电容

    -移除 VACFET 和 VBATFET 的栅极线路上的电流 R-C 滤波器

    如果您有任何其他权变措施、请告诉我。

    谢谢你。