This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92630-Q1:有关 TPS92630-Q1的问题

Guru**** 2585655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92630-Q1, TPS92633-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471932/tps92630-q1-question-about-tps92630-q1

器件型号:TPS92630-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92633-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户检查了 TPS92630-Q1的规格。 他们有2个问题。 您可以回答这2个问题吗?

1.他们之前使用过的无法使用 PWM 信号的器件很低、并且这个低电平信号持续很长时间、因为内部电容器完全放电。

-> TPS92630-Q1怎么样? 它是否有类似的问题? 能否确认 TPS92630-Q1在 PWM 输入端保持低信号的情况下能正常工作?

2.如果其中一条通道出现短路或开路等故障、我的客户希望关闭所有输出。 "是不是啊?

请检查这两个问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    您能否分享一些应用细节、包括 EE 或 VIN/Vout 范围、Iout、通道数量和调光要求?

    我们拥有一些具有三通道的新一代器件、如 TPS92633-Q1、这也是一个可以选择的选项。  

    对于我们的器件、PWM 是输入信号、通道开启由 PWM 信号控制。  

    2.是的,我们的器件可以支持连带失效功能。 请参阅下面的故障表。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailee:

    感谢您的支持。

    目前、我的客户想要使用 TPS92630-Q1、因为他们到目前为止已经使用过它。

    那么、PWM 信号长时间处于低电平是否正常呢? 它是否包含任何与通道导通信号相关的内部电容器?

    2.确认。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    有。 实际上、我有点困惑、因为 PWM 是输入信号、所以它取决于外部输入信号。为什么要提到"不依赖 PWM 信号的问题是低电平、而这个低电平信号可以持续很长时间、因为内部电容器完全放电。" 您是否有任何波形可显示更多详细信息? 非常感谢!