This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61379-Q1:OUT 电容值

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61379-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473914/tps61379-q1-out-capacitor-value

器件型号:TPS61379-Q1

工具与软件:

您好!

我正在设计升压转换器、以使用 TPS61379-Q1从5.2V 输入器件生成5.5V 电压。

 我有一个关于如何计算 C6值的问题、如下图所示  

 

根据评估板原理图、它为1.5uF、但没有太多有关计算方法的信息。

此致、

Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anurag:

    C6更像是在降压模式下使用的功能电容器。 在一般工作条件下(包括您的工作条件)、您只需参阅数据表中的相同值、即"建议在0.22 μF 和1 μF 之间使用有效电容"。

    提醒一下、要实现 Vin = 5.2V 和 Vout = 5.5V、最好略微降低开关频率。

    此致

    Lei