This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691-Q1:推荐的 LED 驱动器解决方案

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922052, LP8868Z-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471717/tps92691-q1-recommended-led-driver-solutions

器件型号:TPS92691-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS922052LP8868Z-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

客户正在寻找与 BL9582B 类似的背光驱动器解决方案、它可驱动串联的2x3W 红外 LED。 输入12V 时、效率应至少为90%或以上、如果可能、最好达到95%或以上。

附件是 BL9582B 的规格表、请帮助查看是否有合适的替代解决方案、谢谢!e2e.ti.com/.../BL9582B_5F00_V1.2_5F00_en.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    则可以考虑 LP8868Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoguang:

    感谢您的答复。

    非汽车产品也是可以接受的。

    客户正在考虑使用 TPS922052、价格会更实惠。 这款产品是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoguang:

    顺便说一下、LP8868Z-Q1的降压输出电压是 PWM 的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会让负责设备的人员为其提供支持。 请耐心等待。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vayne

    请根据 TPS922052创建另一个主题来讨论新主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiqian:

    好的,谢谢你的答复。 我已经发送了新帖子