This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923653:CC/CV 备用电容器充电器

Guru**** 2550930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473261/tps923653-cc-cv-backup-capacitor-charger

器件型号:TPS923653

工具与软件:

你(们)好

我想使用 TPS923653为1000uF 50V 电容器充电、以便在紧急关闭客户应用时用作能源。
输入电压介于18V 和45V 之间、但在运行期间不会改变。
我计划使用大约700mA 或更低的电压进行充电。

充电后、在正常运行期间、电容器将在 CV 模式下保持在50V 的额定电压。
当电源电压发生故障时、它被放电、为系统供电大约70ms。
在正常运行期间、系统的其余部分直接由输入电压运行、而不是从电容器电压运行。

我认为 TPS923653是理想的备选器件。 你怎么看? 是否有垫脚石?

对于电路设计、我很高兴有一个仿真模型。 SPICE / PSPICE (如果可用)或我在论坛中阅读过的 SIMPLIS 模型。

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 nickerchen:

    我能否理解一下、当您给电容器充电时、它的最小电压是多少?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven

    0V
    我稍后意识到、这将产生较大的浪涌电流、这可能是您提出问题的原因。
    有什么建议如何避免这种情况?

    此致、
    URS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urs:

    [报价 userid="642033" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473261/tps923653-cc-cv-backup-capacitor-charger/5656610 #5656610"]0V
    我后来意识到这会产生较大的浪涌电流、这可能是您提出问题的原因。

    您是对的。 这便是我提出上述问题的原因。 在这种情况下、您无法在此处使用 TPS923653、因为当输出电压低于输入电压时、电流将失去控制。

    这是由升压拓扑引起的。 我认为您可能需要此处的降压/升压拓扑(尽管 TPS923653可支持降压/升压拓扑、但由于其额定电压、此处不可使用)。

    此致、

    Steven