This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:输出电压低于1V、VCC 为~1V 而不是5V

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM5177EVM-HP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471820/lm5177-output-voltage-is-less-than-1v-and-vcc-is-at-1v-instead-of-5v

器件型号:LM5177

工具与软件:

您好!

根据 TE WEBENCH 电源设计人员测试原理图后、我将获得小于1V 的极低输出电压、测量 VCC 电源时、该电源的电压约为1V、而数据表中显示该电压应介于3.5V 和5V 之间。 非常感谢您提供任何建议或意见。

我已经附上了我的原理图和 WEBENCH 规格。

此致

-Adame2e.ti.com/.../48V_5F00_25A_5F00_Boost.pdfe2e.ti.com/.../6378.WBDesign8.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    其中一个 MOSFET 驱动器引脚具有过高负载、例如由于 MOSFET 损坏或 LM5177可能已损坏。

    对于 LM5177、如果 SW 上存在过冲或下冲、从而导致引导电容器过充、则可能会发生这种情况。

    因此、请检查并确保 SW 引脚不违反绝对最大限值。

    输入 ESP。 对于这种高功率设计、需要仔细检查电路、并且可能还需要 SWx 引脚上的栅极电阻器和/或缓冲器。

    另外、还需要非常小心地进行有关电流环路的布局:请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/slvafj3

    另请参阅 LM5177EVM-HP 原理图和布局、以了解一些参考资料。

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的斯特凡、

    感谢您的答复。

    我将 LM5177放置在没有其他元件的新空白 PCB 上、并通过电源为其供电来测试 VCC 电压问题、但仍获得~1V 的电压。 为了使 LDO 输出其正确的调节电压、是否需要传递任何其他内部状态?  

    提前感谢
    此致

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    您是否使用了其他电路板上已经有的 IC 或者使用了新的 LM5177?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、布里吉特!
    它是在新鲜空白 PCB 上的全新 LM5177DCPR、没有其他元件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    在此仅使用 LM5177的电路板上、您可以检查以下信号:

    • 平均分量
    • VCC  
    • SS
    • 比较器

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的斯特凡、

    使用24V 电源时、我读出以下内容:
    VIN = 24V
    VCC = 1.112V
    SS = 0.044V
    COMP = 0.005V

    这是一块仅带有 LM5177DCPR 的空白 PCB、以供参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    请至少添加以下组件:

    • 输入电容器
    • SS 电容器
    • EN_UVLO 电阻器
    • VCC 电容器
    • RT 电阻器

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的斯特凡、

    进行这些更改后、在 VCC 下仍然只能获得1.1V 的电压。

    此致

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    非常奇怪。

    您能否测量(在此电路板上仅使用 LM5177和上述几个元件):

    -电流进入板

    - LM5177的 VIN 引脚电压

    - LM5177的 SS 引脚电压

    - LM5177 EN/UVLO 引脚上的电压

    - LM5177的 VIN 引脚电压

    -您还可以用示波器探测上述信号,以检查电压电平是静态的还是变化的。

    -在 VCC 和 GND 之间的空白印刷电路板电阻上

    -在 LO1和 GND 之间的空白 PCB 电阻上

    -在 LO2 和 GND 之间的空白 PCB 电阻上

    -在 HO1和 GND 之间的空白印刷电路板电阻上

    -在 HO2和 GND 之间的空白印刷电路板电阻上

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的斯特凡、

    以下是我的测量结果:

    VIN = 24.18V (静态)
    SS = 8mV (静态)
    EN/UVLO = 24.18V (静态、连接至 VIN)

    VCC-GND = 0.9月
    LO1-GND ~3MR
    LO2-GND = 0.7R
    HO1-GND =开环
    HO2-GND =开环

    我验证了 LO2和 GND 之间是否存在任何短路、但我找不到任何短路。 控制器的这种低阻抗状态是否正确?

    此致
    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    LO1-GND 的阻抗应与 LO2-GND 相同

    请在没有组件的 PCB (空白 PCB)上再次进行检查。

    我想 PCB 上的某处存在短路。

    此致、  

     Stefan