This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121通过电源多路复用器将多个控制器连接到一个电池充电器

Guru**** 2587195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, BQ25713, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473140/tps2121-multiple-controller-to-one-battery-charger-via-power-mux

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:TPS2121BQ25713

工具与软件:

您好!

我们目前开发了一款产品、它具有3个 USB-C 第3.2代端口、仅支持接收端口、并且每个端口都可以为电池充电。 为此、我需要将 PPHV (最大15V)输出连接在一起、这样无论 USB-C 电缆是在哪个插拔。

1.可以将它们绑在一起吗?还是应该用二极管将它们分开?  

在 PD 控制器之后、我们使用 TPS2121将 USB 电压与 POE 直流/直流控制器(最大12V)的输出进行多路复用。 TPS2121的输出电压进入 BQ25713电池充电器 IC、在此它提供系统电压并为2节电池充电。

2. TPS25751是否需要直接连接至 BQ25713?

3.是否有类似 TPS2121的器件具有3个输入和1个输出并支持 USB-C PD 电压?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cristian:  

    Unknown 说:
    1. 我可以将它们绑在一起吗、或者我是否应该用二极管将它们分开?  [报价]

     理想情况下、需要包含二极管、以防止从一个 USB-C 端口向另一个 USB-C 端口反馈。  

    [quote userid="641995" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473140/tps25751-multiple-controller-to-one-battery-charger-via-power-mux TPS25751是否需要直接连接到 BQ25713?

    能否详细说明一下您指的是哪种连接? TPS25751确实为 BQ25713集成了 I2C 控制、但用于单端口设计(一个 PD 控制一个 BQ)。 由于您的应用具有多个 Type-C 端口(和多个 PD 控制器)、因此您将无法将 TPS25751集成 I2C 控制用于此应用。  

    Unknown 说:
    3. 您是否有像 TPS2121这样具有3个输入和1个输出并支持 USB-C PD 电压的器件?

    我将向电源开关团队转发您的主题、以获取他们对 TPS2121替代方案的意见。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我附上了一张电源树图。

    二极管目前缺失。 每个端口仅为接收端口、并可连接到 TPS2121芯片。 充电器的电流消耗设置为不会超过可用的电流。

    我是指 I2C 连接。 我会将 BQ25713连接到主 MCU、而不是三个 TPS25751中的任何一个。

    "用于电源管理的 MCU"是什么意思? 你有一个例子吗?

    感谢您的转发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cristian:

    我们没有具有3个输入的器件。

    此致

    Kunal Goel