This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61289:Vout 故障

Guru**** 2550930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473736/tps61289-vout-fail

器件型号:TPS61289

工具与软件:

您好、先生、

我们可以知道、在9块经过测试的 PCB 中、只有1块可以具有输出并通过测试? 如下所示、

由于我们不知道原因、 可以帮助我们检查原理图是否正确吗?

e2e.ti.com/.../Boost-BD-test-TPS61289-report.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5270.OLED_5F00_BOOST_5F00_BD_5F00_TPS61289_5F00_241211.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    感谢您联系我们。

    在某些情况下、器件似乎会损坏。

    在原理图中、

    1.输出电容需要直接连接到 VOUT 管脚、通过保险丝长时间连接会造成高开关尖峰(FBP38和 FBP37)。

    2.不需要 RB43和 CB19、它们就像缓冲电路一样、不应位于栅极侧。

    3.请向我展示您的布局或直接将板发送给我

    4.您可以向我发送电子邮件,以便更快速地沟通。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../017138721650.brd 你好 Fergus,这里是我们的布局 Brd 文件,请检查文件,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 iDEN:

    1.如前所述、输出电容器离输出引脚太远。 这会导致高开关尖峰和损坏。

    2. MOS 也太远了。 行驶速度将会变慢、并且很容易引发射击。

    建议使用 AGND 通过信号点连接到 PGND、以防止开关噪声

    请参阅布局示例。

    此致、

    Fergus