This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:开关时间问题

Guru**** 2585015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473554/tps2121-switching-time-issue

器件型号:TPS2121

工具与软件:

您好!

IN1的电压为5V、IN2的电压为4.2V。 开关期间、我观察到输出电压会短暂下降、然后在特定时间段后恢复正常。

我认为如果开关时间减少、压降持续时间会缩短、从而有效解决问题。

在这种情况下、是否有可能实现小于1µs 的开关时间? 如果是、应作出哪些修改以实现这一目标?

我非常感谢专家们对这一问题的见解。

感谢您的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sungmin:

    可以使用快速切换模式。 它将在5us 内发生。  

    此致

    Kunal Goel