This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087:TPS61087QDRCRQ1

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473846/tps61087-tps61087qdrcrq1

器件型号:TPS61087

工具与软件:

尊敬的团队:

在我们的应用中、我们遇到了 TPS61087QDRCRQ1升压 DC-DC 转换器 IC 出现故障问题。要暂时了解以下详细信息:-

最初、将此 IC 组装到其中一个转换器控制卡后、IC 工作正常、我们为此 IC 配置了5V 输出电压和3.3VDC 输入直流电。但经过几天的现场测试、IC 开始运行异常、即 O/P 电压下降到3.88VDC。

检查电路中的所有无源器件、并观察到 SW 引脚上的信号开始从1V 切换到5V、并且1.25MHz (我们已配置)代替0到5V。

怀疑 IC 焊盘上存在接地接触问题、因此在同一个部分中重新组装了同一个 IC。 在此 IC 正常工作后、通过生成5V 直流 O/P

同样的问题再次出现在另一个控制卡中、该卡也通过 X 射线机验证。 组装过程中未检测到接触缺失问题、但同一个 TPS61087 IC 的 Re 组装后、该器件开始正常工作。

应用:-双向转换器控制卡

项目:-电动车

域名:-汽车

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukesh、您好!

    感谢您联系我们。

    1.请提供您的原理图和 PCB 给我们检查。

    它们可能有问题并导致出现问题。

    2.当故障器件数量很少时,可以要求 客户进行故障分析流程。

    您可以向我发送电子邮件、我的电子邮件地址是 f-he @TI.com。

    此致、

    Fergus