This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5916-Q1:I2C 至20kHz PWM 信号发生器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407LA-Q1, TLC5916-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468074/tlc5916-q1-i2c-to-20khz-pwm-signal-generator

器件型号:TLC5916-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPL7407LA-Q1

工具与软件:

应用:汽车

开关频率:20kHz

我正在寻找一款 IC、其中可以生成20kHz 5V PWM 开关信号来驱动 TPL7407LA-Q1等7通道低侧 MOSFET 、从而驱动多个螺线管。  TLC5916-Q1似乎能够驱动具有 PWM 功能的8通道 LED。 有可能生成20kHz 5V PWM 信号吗?  用于开关 LED 的 TLC5916-Q1的最大 PWM 频率是多少?  如果您有任何其他 IC 生成8个独立的 PWM 信号、请告诉我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于农历新年,我们的专家将以2.5回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Labib、

    感谢您的等待!

    我需要确认开关频率、是否需要"20kHz"? 它是高于还是低于该值?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要20kHz。 否则、我们在使用 PWM 驱动螺线管时会听到可闻噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Labib、

    根据我的经验、可闻噪声是由低频 PWM 引起的。 那么、我能理解、一旦 PWM 频率高于20kHz 就可以接受吗?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20kHz 或更高频率应该可以。  TLC5916-Q1 IC 能否生成20kHz 或更高的 PWM 频率(30% t0 100%占空比)来驱动低侧 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Labib、

    外出专家目前不在办公室。 他会在稍后返回办公室时回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Labib、

    是的、我认为 TLC5916-Q1可以生成20kHz 或更高的 PWM 频率。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared、为了确认起见、我们将生成如下 PWM 信号。 我们可以在所有8个通道上生成20kHz PWM 信号吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Labib、

    由于 TLC5916-Q1的接口最高可达30MHz、而且内部只有一个8位移位寄存器用于控制输出开/关。 我认为 TLC5916-Q1可以在全部8个通道上生成20kHz PWM 信号。

    但请注意、输出是恒流驱动器。 我认为无法将输出直接连接到 N-MOS 的栅极、因为 MOSFET 是电压驱动元件。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何 IC 可以 使用20kHz PWM 驱动低侧 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Labib、

    很抱歉、我们没有这样的 LED 驱动器可直接输出低电平以直接驱动低侧 MOSFET。

    通常、客户会添加一些电路来实现此功能。 请参阅下图、以使用灌电流驱动器驱动 MOSFET。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 似乎你后来的图纸为我们工作。 我假设这些输出可以处理高达20V 的电压。 上拉电阻器的通常值是多少。 我们的典型电压约为9V 至16V。 MOSFET 是否有任何限制(我的意思是 MOSFET 的栅极电荷)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、是否有16位版本也可以实现相同的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Labib、

    通常10K 欧姆就足够了。 对于直流分辨率、通常是8位最大值。

    BR、Jared