This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7660:输出电压精度/容差

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473850/tl7660-output-voltage-accuracy-tolerance

器件型号:TL7660

工具与软件:

您好、TI:

我正在使用 TL7660 CMOS 转换器将5V 转换为-5V。 但是、我无法根据输出负载电流找到输出电压精度或输出电压容差。 您是否愿意分享此数据? 此参数与温度有何不同?

 

谢谢!

Priyanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Priyanshu:

    您可以参考该图作为参考。 随着温度升高、斜率往往会更陡。