This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:IMON 电阻器以 GND 为基准

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473180/tps2640-imon-resistor-referenced-to-gnd

器件型号:TPS2640

工具与软件:

在数据表的第10.4节中、说明了未将 RTN 连接至 GND (禁用反极性保护功能)、并且 IMON 电阻器 应 相对于 RTN 引脚进行连接。 在我们的设计中、由于 ADC 以 GND 为基准、因此在 IMON 引脚和 GND 之间连接了一个电阻器。 (注意:按照第 9.3.5.4节的建议、IMON 引脚和 ADC 电路之间有100k 的电阻)。 在 IMON 引脚和 GND 之间而不是在 RTN 之间安装一个电阻器、而不会影响反极性保护或任何其他保护功能。 如果这不理想、您能否提供一个最小电阻、超过该电阻可以、我们可以调整电阻器、因为我们正在尝试避免 PCB 发生覆铜变化。

作为参考、我们目前使用的是1k 电阻、但打算将其增加到5.1k 或51k。

为避免疑问、RTN 未连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    为了实现反极性保护、IMON 需要连接到 RTN。 在反极性情况下、RTN 和 GND 分离。

    在这种情况下、电阻越大、限制电流就越好。 但负电压会超出引脚的绝对最大电压。

    我建议将其连接到 RTN。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要实现反极性保护、IMON 需要连接至 RTN。

    我认为 IMON 也可以保持悬空。

    在我们的应用中、我们实际上并不需要反极性保护、但我们确实需要反向电流保护、OVP 和 断路器电流限制。 这是否意味着我们可以将 IMON 电阻器连接到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    在这种情况下、IMON 可以连接到 GND。  

    即使将 RTN 连接到 GND、反向电流阻断功能也起作用。 只会禁用反极性。

    谢谢  

    Amrit